主题中讨论的其他器件: DRV2665
尊敬的技术支持团队:
根据修订版本 E、•将 VDD 最小值技术规格从3.0改为3.3。
如果在3V 到3.3V 范围内使用它、它会对运行产生什么影响?
在建议范围内、VDD 的电源电压为3.3V。
但它没有噪声容限。
此致、
TTD.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TTD:
由于 DRV2667是一种类型的升压转换器,它会反复开启和关闭,直到检测到过流,然后将电压升至设定值,因此我认为它与 Vin 无关。 是否正确?
我认为我不理解这个问题。 您能否重新表述或阐述一下?
VDD 的建议电压是多少?
数据表技术规格的定义是 VDD=3.6V。 另一方面、I2C 等通用接口对于 FPGA 和 CPU 等而言是 VDD=3.3V
[/报价]VDD 未列出典型值、因此建议仅为3.3V<VDD<5.5V。 VDD = 3.6V 是一个很好的使用案例、因为它与电气特性表相匹配。 我知道严格的3.3V 最低电压会使事情变得更加困难。
[/quote]另外、由于升压转换器的工作电压由电荷泵产生、因此如果电压过低、是否可能升压转换器不会上升到预期电压?
升压、电荷泵或数字引擎的哪个部分受到影响?
[/报价]这是合理的、但我从我们团队内部了解到的情况是、不清楚哪个器件导致器件发生故障、但故障会叠加在整个器件中导致其关闭。 但它通过了我们所有的测试、至少具有3.3V 的 VDD。 遗憾的是、您无法将问题真正隔离到升压、电荷泵或数字引擎来解决。
对于给您带来的不便、我深表歉意、我知道3.3V 左右的裕度会让事情变得容易得多。
Jeff McPherson
尊敬的 Jeff McPherson:
感谢您的答复。
>您可以重新表述或阐述一下吗?
⇒VDD 电源电压和 VIN 之间是否存在关系(限制)?
我使用类似的 DRV2665检查了仿真波形、并从升压转换器的角度思考问题。
如果工作原理与升压转换器的工作原理不同、我可能会误解。
DRV2665的参考设计

>对于给您带来的不便我深表歉意,我知道3.3V 左右的裕度会使事情变得容易得多。
"⇒,我明白了。
此致、
TTD.