请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316ZTEVM 我们已通过订单号购买 MCT8316ZTEVM 评估模块 T03830710运行电机。
每当我们使用提供的电位器在评估套件上设置低占空比时、nFAULT LED 开始发光、电机停止运行。 需要经过一个电源周期才能使电路板恢复运行。 为了解决此问题、我们已在外部放置一个5k Ω 的电阻器作为上拉电阻到 nFAULT 引脚、现在我们不需要每次我们提供低占空比时对电路板进行下电上电、nFAULT LED 仍会亮起、 但现在、 每当我们将占空比增加到大约10%以上时、它就会下降。
如何缓解该问题、以便可以为 MCT8316ZTEVM 提供任意低的占空比?
此致、
K.S.N.Raju
Aero Rel Systems Pvt.有限公司
印度海得拉巴