This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316ZTEVM:当 MCT8316ZTEVM 中的占空比小于10%时、启用 nFAULT

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1202540/mct8316ztevm-nfault-enabled-when-duty-cycle-is-less-than-10-in-mct8316ztevm

器件型号:MCT8316ZTEVM

              我们已通过订单号购买 MCT8316ZTEVM 评估模块 T03830710运行电机。

每当我们使用提供的电位器在评估套件上设置低占空比时、nFAULT LED 开始发光、电机停止运行。 需要经过一个电源周期才能使电路板恢复运行。 为了解决此问题、我们已在外部放置一个5k Ω 的电阻器作为上拉电阻到 nFAULT 引脚、现在我们不需要每次我们提供低占空比时对电路板进行下电上电、nFAULT LED 仍会亮起、 但现在、 每当我们将占空比增加到大约10%以上时、它就会下降。

如何缓解该问题、以便可以为 MCT8316ZTEVM 提供任意低的占空比?

 

此致、

K.S.N.Raju

Aero Rel Systems Pvt.有限公司

印度海得拉巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    这可能是由于您的电机具有低电感。 EVM 上的默认压摆率配置设置为最低值25V/us、这可能会导致电机在较低的输入占空比下失速。 通过更改 EVM 上的电阻器配置、将压摆率增加到200V/us 可能会有所帮助。

    此致、
    埃里克·C·