This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:GHx 和 GLx 波形似乎异常。

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8343-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1187766/drv8343-q1-ghx-and-glx-waveform-seems-to-be-abnormal

器件型号:DRV8343-Q1

大家好、

我的客户正在使用 DRV8343-Q1 (HW 版本)、目前他们遇到了 EMI/EMC 测试问题。  

在这里、我想知道客户发送的 GHx 和 GLx 的波形是否正常。

您是否会检查下面的波形(红圈)是否正常? 如何减少这种情况?
(硬件设置:5V/V、4kHz 开关、2us 死区时间)

此致、  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    不幸的是,我今天没有看到这件事,但我很快会回到你的答复。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    IDRIVE 设置为什么?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    只是想签入、以查看此问题是否已经解决、因为已经有一段时间了。  

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    很抱歉这么晚才回复。 IDRIVE 引脚连接到 DVDD (3.3V)。

    他们的 EMI 问题仍然存在、但这可能是由另一个原因造成的。

    但我只是想知道上述栅极波形是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    观察波形可以看到、好像存在某种 MOSFET 击穿。

    以下常见问题解答介绍了如何调试:

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已得到解决。  现在结束、如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会检查下面的波形(红圈)是否正常? 如何减少这种情况?
    (硬件设置:5V/V、4kHz 开关、2us 死区时间)

    [/报价]

    您好!

    信号上没有标签来分辨哪个是 GH、哪个是 GL、我只能猜测绿色是 GHx。

    GHx 信号看起来是错误的,它应该有大于10V 的电压才能使上 FET 保持开启状态 ,除非 FET 没有施加 VDRAIN。

    布赖恩