大家好、
我的客户正在使用 DRV8343-Q1 (HW 版本)、目前他们遇到了 EMI/EMC 测试问题。
在这里、我想知道客户发送的 GHx 和 GLx 的波形是否正常。
您是否会检查下面的波形(红圈)是否正常? 如何减少这种情况?
(硬件设置:5V/V、4kHz 开关、2us 死区时间)

此致、
欧内斯特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 DRV8343-Q1 (HW 版本)、目前他们遇到了 EMI/EMC 测试问题。
在这里、我想知道客户发送的 GHx 和 GLx 的波形是否正常。
您是否会检查下面的波形(红圈)是否正常? 如何减少这种情况?
(硬件设置:5V/V、4kHz 开关、2us 死区时间)

此致、
欧内斯特
您好、Ernest:
观察波形可以看到、好像存在某种 MOSFET 击穿。
以下常见问题解答介绍了如何调试:
此致!
~Alicia
您是否会检查下面的波形(红圈)是否正常? 如何减少这种情况?
(硬件设置:5V/V、4kHz 开关、2us 死区时间)[/报价]
您好!
信号上没有标签来分辨哪个是 GH、哪个是 GL、我只能猜测绿色是 GHx。
GHx 信号看起来是错误的,它应该有大于10V 的电压才能使上 FET 保持开启状态 ,除非 FET 没有施加 VDRAIN。
布赖恩