This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:在我的全新 EVM 中点击 GUI 中的"Start Motor"按钮时获取 GDF 故障

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189821/drv8353rs-evm-get-gdf-fault-when-i-click-on-start-motor-button-from-gui-in-my-my-new-evm

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8353

您好!

 现在就为我的新 EVM 加电了。  

驱动器板显示绿色3.3V LED 和 橙色 LED。  通信 GUI。

在 GUI 中,当"系统启用"被启用 并单击"启动电机"时, 故障 LED 亮起 。  电机轴不运动。

在电机识别过程中绿色 LED 亮起一段时间后、第一次运行时将进行电机识别。 另一个"启动电机"、红色 故障指示灯继续亮起。

电机获取的电流约为80mA。 直流电压为25V。 按下启动电机时没有额外电流。

我探测了微控制器的 PWM 信号。 它们都在切换。 DRV 芯片输出侧、顶部 PWM 信号都为1。 低侧 PWM 信号全部为0。

请帮助确定问题并使电机运行。

我正在连接错误寄存器屏幕截图。 GDF 位设置为1。

此致、

Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    故障发生后、您是否可以点击"Read All Registers"按钮、因为如果在故障状态1寄存器中报告了 GDF、则应在 VGS 状态2寄存器中设置一个故障位、以指示哪个 MOSFET 导致了 VGS 故障?

    此外、 在开关 MOSFET 时、您要使用什么栅极驱动强度? 可能是您的 IDRIVE 设置过高。 我建议使用器件所允许的最低 IDRIVE 设置、因为 EVM 上的 MOSFET 具有低 Qgd、并且不需要太多栅极电流即可快速切换 MOSFET。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    请找到以下 2个图像- 故障发生前后所有8个寄存器的详细信息。 请建议 下一步操作。

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我会建议检查 MOSFET 的 G 端子和 MOSFET 的 S 端子之间是否短路。 可能会发生的情况是 IDRIVE 设置过高、这会导致栅极/源极上出现振铃、而这可能超出了 器件引脚的绝对最大值。  

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    Q4,对供电方的门显示短路。

    Q6, 当使用两个探头组合进行检查时,电源门显示开路(使用万用表)  

    其他 MOSFET 显示了使用一个探头组合开路和使用其他探头组合开路500-1300mV。

    是否更换 Q4和 Q6?

    我使用的是随新电路板/GUI 提供的默认.out 程序。   IDRIVE 如何更改?

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    由于您要将 SPI 版本的器件与 GUI 配合使用、因此您可以通过写入栅极驱动 HS 和栅极驱动 LS 寄存器来使用 GUI 更改 IDRIVE。 请参阅第8.6.2.2节"栅极驱动 HS 寄存器 "和第8.6.2.3节"栅极驱动 LS 寄存器"、查看哪些位值对应于哪些 IDRIVE 设置。

    为了确保是 MOSFET 导致了问题、我建议移除这些 MOSFET 并检查 G 和 S 焊盘是否短路、仅确保问题与驱动器或 PCB 本身无关。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    删除了 MOSFET Q4。   它仍然显示 G 和 S 之间的短路 (C8两端)。 接下来移除驱动器 IC、或者在移除驱动器 IC 之前、我是否可以检查其他任何东西?

    在 GUI 中、找不到任何用于更改 IDRIVE 设置的选项。  您能仔细检查一下吗? 根据一个 帖子,  

    • 好、
    • 这是有意为之。 选择的 IDRIVE 与 EVM 上安装的 FET 的参数相匹配。 IDRIVE 针对 EVM GUI 和 EVM 硬件锁定。
    • 此致、
    • -亚当

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/810907/drv8353rs-evm-unable-to-adjust-idrive

    我怀疑我收到了一个错误的电路板!!!!

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    我将在内部与团队进行核实、看看是否有办法使用 GUI 来更改 IDRIVVE。 与此同时、 我建议移除驱动器、并看到 G 和 S 之间的短路仍然存在。  

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    我已订购 DRV8353芯片。 需要几天时间才能收到。  将能够移除 DRV IC 并仅在收到新 IC 后查看是否短路。

    纵观 论坛上有关 MOSFET GDF 故障和 多人发现的 DRV8353故障的众多讨论、我认为  EVM 板、DRV 芯片或固件存在基本设计问题。   请 与您的团队讨论、然后返回并提供故障预防解决方案、以避免 再次出现这些故障。

    我担心, 更换 IC 后,又可能有类似的故障。  看到下面几个类似的问题讨论...

    e2e.ti.com/.../drv8353rs-evm-gate-drive-fault-gdf

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1170147/drv8353rs-evm-gdf-error-troubleshooting

    此致、

    Anil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    感谢您的反馈、我将与内部团队联系、并让您知道我要了解的内容。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    DRV8353Rx-EVM 上使用的 MOSFET 的 Qgd 非常低、因此 无需太多栅极电流即可快速切换 MOSFET。 因此、 DRV8353Rx-EVM 由于 IDRIVE 设置过大而烧断的情况并不少见、因此建议使用较低的设置。

    在 GUI 中找不到任何更改 IDRIVE 设置的选项。  您能仔细检查一下吗? 根据 其中一个帖子, 

    通过执行以下操作、可以在以下寄存器(栅极驱动 HS 和栅极驱动 LS)中更改 IDRIVE 设置值:

    1. 选择栅极驱动 HS 以打开射野视图
    2. 打开 IDRIVEP_HS/IDRIVEN_HS 的下拉菜单并选择最低设置、如下所示
    3. 为 IDRIVEP_HS 和 IDRIVEN_HS 选择最低设置后、应启用"Write register"按钮(位于"Read All Registers"按钮的右侧)
    4.  对 IDRIVEP_LS 和 IDRIVEN_LS 重复栅极驱动 LS

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anil、您好!

    单击"解决"按钮、告知我们此问题是否已得到解决。  现在结束、如果您有任何其他问题、请随时重新打开此主题。

    此致!

    ~Alicia