主题中讨论的其他器件:DRV8353
您好!
现在就为我的新 EVM 加电了。
驱动器板显示绿色3.3V LED 和 橙色 LED。 通信 GUI。
在 GUI 中,当"系统启用"被启用 并单击"启动电机"时, 故障 LED 亮起 。 电机轴不运动。
在电机识别过程中绿色 LED 亮起一段时间后、第一次运行时将进行电机识别。 另一个"启动电机"、红色 故障指示灯继续亮起。
电机获取的电流约为80mA。 直流电压为25V。 按下启动电机时没有额外电流。
我探测了微控制器的 PWM 信号。 它们都在切换。 DRV 芯片输出侧、顶部 PWM 信号都为1。 低侧 PWM 信号全部为0。
请帮助确定问题并使电机运行。
我正在连接错误寄存器屏幕截图。 GDF 位设置为1。

此致、
Anil