Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE、 CCStudio
我安装了 instaspin 通用 GUI ,它不会运行通过 l"加载应用程序"屏幕。
运行 Win 10并 将.out 文件复制到目录中。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我安装了 instaspin 通用 GUI ,它不会运行通过 l"加载应用程序"屏幕。
运行 Win 10并 将.out 文件复制到目录中。
您好、Rich:
您是否已下载 MOTORWARE? 如果是、以下文档就如何连接到 GUI 以及使用哪个运动实验提供了一些很好的建议:
如果您没有下载 MOTORWARE、请访问以下链接进行下载: MotorWare 软件
此致!
~Alicia
以下是 有关如何向帖子添加附件的一些帮助。
在 CCS 中、您是否尝试过"Test Connection"按钮? 它是否报告故障? 此处提供了一些有关对连接问题进行故障排除的提示。
惠特尼
打开用于调试器连接的.ccxml 文件。 如果您还没有相关信息、则可以转到"View"->"Target Configurations"、然后点击"New Target Configuration File"按钮。 对已选择的 Connection 和 Device 进行相应设置后、您可以点击 Test Connection 按钮。

我不确定您之前提到的-您在使用哪种 C2000器件/板?
惠特尼