This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:InstaSpin GUI 软件将不会运行

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1194910/boostxl-drv8301-instaspin-gui-sw-will-not-run

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARECCStudio

我安装了 instaspin 通用 GUI ,它不会运行通过 l"加载应用程序"屏幕。

运行 Win 10并 将.out 文件复制到目录中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我的目标是在下周一末之前提供答复。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    您是否已下载 MOTORWARE? 如果是、以下文档就如何连接到 GUI 以及使用哪个运动实验提供了一些很好的建议:  

    • C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\GUI\universal\qsg_gui_universal.pdf

    如果您没有下载 MOTORWARE、请访问以下链接进行下载: MotorWare 软件

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查 USB 端口连接、并 在下面的 TImotorware 手册中进行了讨论。   

    我有 XDS100类 USB 串行端口(COM5)  

    我看到 TI 调试探针

     XDS100类辅助端口

     XDS100类调试端口

    TI 在 USB 控制器部分下未显示任何内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    为了澄清这一点、除了安装通用 GUI 外、您确实还下载了 CCStudio (v5.5或更高版本)、对吗?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有。  我可以让它在另一台 PC 上运行、而无需加载除通用 GUI 软件之外的任何内容。  USB 端口是否正在访问某些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    感谢您的答复。  今天是 TI 假日、我们的目标是在本周结束前提供回复。

    此致、

    安东尼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    我将向 C2000小组转发此内容、因为他们能够让 Instaspin  Universal GUI 运行。  

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丰富、

    GUI 是给您一条错误消息、还是它只是卡住了? 您能分享屏幕截图吗?

    在使用 CCS 之前、您是否已成功连接至电路板? 您在使用哪种 C2000器件?

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎卡住、无法连接。  请从我的 PC 管理器查看上面的 USB 信息。  有办法附加屏幕截图吗?  我无法访问它在尝试时要求的 URL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、没有、我从未让它在这个特定的 PC 上工作。  我尝试在同事 PC 上安装、它运行得很好、但无法在我的 PC 上运行。  尝试卸载/重新安装多次但未成功。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 有关如何向帖子添加附件的一些帮助。

    在 CCS 中、您是否尝试过"Test Connection"按钮? 它是否报告故障? 此处提供了一些有关对连接问题进行故障排除的提示

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    code composer 中的测试连接按钮在哪里?  这种情况已经持续了几周。  是否有可能有人给您打电话并提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开用于调试器连接的.ccxml 文件。 如果您还没有相关信息、则可以转到"View"->"Target Configurations"、然后点击"New Target Configuration File"按钮。 对已选择的 Connection 和 Device 进行相应设置后、您可以点击 Test Connection 按钮。

    我不确定您之前提到的-您在使用哪种 C2000器件/板?

    惠特尼