请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8350F 您好!
在我们的设计中、我们使用 DRV8350FS 通过一个 由 SISS40DN MOS 构成的三相桥式逆变器、通过28V 电源驱动传动器。
我们有以下配置:
- 驱动器控制寄存器:0x400h
- 栅极驱动 HS 寄存器:0x600h
- 栅极驱动 LS 寄存器:0x300h
- OCP 控制寄存器: 0x007h
由于 ISS40DN 的 Qg 值相当低、我们会观察到快速上升/下降时间、从而导致电路板出现扰动。
我们在 DRV8350FS 的配置级别可以执行哪些可能遗漏的操作?
否则,你会建议什么改善这一点?
谢谢!
此致
克莱门特