This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350F:上升时间太重要

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200582/drv8350f-too-important-rise-time

器件型号:DRV8350F

您好!

在我们的设计中、我们使用 DRV8350FS 通过一个 由 SISS40DN MOS 构成的三相桥式逆变器、通过28V 电源驱动传动器。

我们有以下配置:

  • 驱动器控制寄存器:0x400h
  • 栅极驱动 HS 寄存器:0x600h
  • 栅极驱动 LS 寄存器:0x300h
  • OCP 控制寄存器: 0x007h

由于 ISS40DN 的 Qg 值相当低、我们会观察到快速上升/下降时间、从而导致电路板出现扰动。

我们在 DRV8350FS 的配置级别可以执行哪些可能遗漏的操作?

否则,你会建议什么改善这一点?

谢谢!

此致

克莱门特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    我们的团队成员现已辞职、但我们将在本周结束前向您发送有关此 e2e 的最新回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clement:

     

    关于 DRV8350FS 的配置、您所配置的 IDRIVE 设置是最可行的。

     

    您可以实现的另一项改进是向外部 MOSFET 添加栅极电阻器。

     

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这就是我们的想法、谢谢确认。

    我们将研究该路径。

    此致、

    克莱门特