您好、先生/女士:
数据表的图7-9显示了 VVM=24V 时的电流调节增益与基准电压。
最终客户询问、如果 VVM=48V、该曲线如何?
或者您是否有计算电流调节增益的公式?
请提供您的建议。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Statham:
我们将期待查看波形。
您能否告知我们您如何获得数据表的图7-9?
让我和我们的测试团队讨论、了解详细信息。
尊重,
巴勃罗
您好、Pablo:
请参考以下客户测量结果。
我们在48V 下进行了另一次测试 Vref = 1.13、Rsense = 0.62、预期电机电流为1.13/10/0.62=182mA、但测量值仍然超过500mA。

使用24V 和 Rsense 0.43 (我们没有0.375)、这确实可以将电机电流控制到228mA。

我们是否可以为电机电流设置最大 Vref (例如:1.5A)并更改以使用 PWM (IN1/IN2)来控制电机电流?
请告知我们您的建议。
非常感谢。
您好、Pablo:
请参阅以下波形。
1-1_DRV8251 48V AVG Current_4ms

1-2_DRV8251 48V 峰值电流_4ms

1-3_DRV8251 48V AVG 电流 zoom_4ms

1-4_DRV8251 48V 峰值电流 zoom_4ms

请让我和我们的测试团队沟通以获取详细信息。
您是否从团队成员那里得到了反馈?
请告知我们您的建议。
非常感谢。
您好、Pablo:
关于您的建议、"添加一个与检测电阻并联的10nF 电容器"。
请参阅下图。

我再次总结一下我们的问题。
我们的最终产品是打印机、我们有回收电机和供应商电机。
当电机无纸卷时、电流约为250mA、当电机无纸卷时、电流约为1000mA、
以下是我们的原理图。

我们将 R1001和 R1002更改为0.43R、VM 电压使用24V 和48V。
并按照以下公式计算电流调节值。
使用24V 电压时、实际电流符合数据表中的电流调节规格、约为230mA。

使用48V 时、将 R1001和 R1002更改为0.62R、实际电流约为500mA、不符合规范。
使用48V 时、将 R1001和 R1002更改为0.27R、实际电流约为500mA、不符合规范。

我们希望知道上述问题。
这就是我们想知道如何获取它的原因。
您能不能告诉我们您是如何得到数据表的图7-9的?让我和我们的测试团队讨论、了解详细信息。
[/报价]您可以在身边的 EVM 上试用一下吗?
我们确实希望知道结果。
期待您的反馈。
非常感谢。
尊敬的 Statham:
以下是请求提供的信息:
在25°C 温度下:
| 虚拟机 | V_ISENSE (平均值) |
| 4.5V | 9.81 V |
| 6.5V | 9.81 V |
| 24 V | 9.81 V |
| 50 V | 9.85 V |
上面的 V_ISENSE 测量值是最大 V_ISENSE 电压、可引起电流调节来禁用输出。 对于此数据、在 ISEN 引脚上提供外部电压并进行扫描、直到由于电流调节而禁用输出。 该数据不包括外部 ISEN 电阻或温度引起的变化。 为了在两个不同的 VM 电平下公平地比较 ITRIP 精度、所有条件必须相似(ISEN 电阻器、负载、环境温度)、并且仅扫描 VM 以观察 ITRIP 值的变化。 根据我们拥有的数据、由于虚拟机的原因、ITRIP 精度应该没有太大的变化。
此致、
巴勃罗·阿梅特