This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251:电流调节增益

Guru**** 1212100 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1181831/drv8251-current-regulation-gain

器件型号:DRV8251

您好、先生/女士:

数据表的图7-9显示了 VVM=24V 时的电流调节增益与基准电压。

最终客户询问、如果 VVM=48V、该曲线如何?

或者您是否有计算电流调节增益的公式?

请提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    VM 电压对电流调节增益没有重大影响。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo:

    但我们的终端客户使用24V 和48V 电压、Itrip 的结果有所不同。

    它们将在明天为我们提供波形。

    您能不能告诉我们您是如何得到数据表的图7-9的?

    您能告诉我们测量过程吗?

    我想可以让我们的客户在 VVM=24V 和48V 时执行相同的流程、然后与数据表进行比较。

    请告诉我您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    我们将期待查看波形。  

    您能否告知我们您如何获得数据表的图7-9?

    让我和我们的测试团队讨论、了解详细信息。

    尊重,

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo:

    请参考以下客户测量结果。

    我们在48V 下进行了另一次测试 Vref = 1.13、Rsense = 0.62、预期电机电流为1.13/10/0.62=182mA、但测量值仍然超过500mA。

    使用24V 和 Rsense 0.43 (我们没有0.375)、这确实可以将电机电流控制到228mA。

    我们是否可以为电机电流设置最大 Vref (例如:1.5A)并更改以使用 PWM (IN1/IN2)来控制电机电流?

    请告知我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    您能否提供顶部波形的放大波形。  

    此致、

    巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo:

    请参阅以下波形。

    1-1_DRV8251 48V AVG Current_4ms

    1-2_DRV8251 48V 峰值电流_4ms

    1-3_DRV8251 48V AVG 电流 zoom_4ms

    1-4_DRV8251 48V 峰值电流 zoom_4ms

    请让我和我们的测试团队沟通以获取详细信息。

    您是否从团队成员那里得到了反馈?

    请告知我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    巴勃罗今天又出去了一天,但明天又回来了。  然后他会作出回应。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    电流波形具有较高的噪声。 这也意味着输出电压和感测电压也有噪声。 如果感测电压有噪声、则可能会导致调节环路无法按预期工作。 您能否尝试添加一个与检测电阻并联的小电容器。 大约10nF 的电容器就没有问题。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    有任何来自您身边的更新吗?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo:

    关于您的建议、"添加一个与检测电阻并联的10nF 电容器"。

    请参阅下图。

    我再次总结一下我们的问题。

    我们的最终产品是打印机、我们有回收电机和供应商电机。

    当电机无纸卷时、电流约为250mA、当电机无纸卷时、电流约为1000mA、

    以下是我们的原理图。

    我们将 R1001和 R1002更改为0.43R、VM 电压使用24V 和48V。

    并按照以下公式计算电流调节值。

    使用24V 电压时、实际电流符合数据表中的电流调节规格、约为230mA。

    使用48V 时、将 R1001和 R1002更改为0.62R、实际电流约为500mA、不符合规范。

      

    使用48V 时、将 R1001和 R1002更改为0.27R、实际电流约为500mA、不符合规范。

    我们希望知道上述问题。

    这就是我们想知道如何获取它的原因。

    您能不能告诉我们您是如何得到数据表的图7-9的?

    让我和我们的测试团队讨论、了解详细信息。

    [/报价]

    您可以在身边的 EVM 上试用一下吗?

    我们确实希望知道结果。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    我将在实验室中运行一些实验、以确认结果并了解根本原因。 我将在24小时内提供报告。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo:

    测试结果如何?

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    很抱歉推迟回复。 我还没有机会去实验室进行测试。 过去三天、我们在达拉斯遭遇冰风暴、导致驾车前往办公室变得十分危险。 我将在下周一之前获得结果。

    提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    我在实验室中确认了结果。 我将与我们的设计团队联系、以进一步了解 VM 电压如何影响电流调节。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo:

    您是否从您的设计团队获得了反馈?

    我们需要您的更新。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    很抱歉推迟回复。

    我还没有解决这个问题。 我将努力在下周一之前得到最终答案。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    以下是请求提供的信息:

    在25°C 温度下:

    虚拟机 V_ISENSE (平均值)
    4.5V 9.81 V
    6.5V 9.81 V
    24 V 9.81 V
    50 V 9.85 V

    上面的 V_ISENSE 测量值是最大 V_ISENSE 电压、可引起电流调节来禁用输出。 对于此数据、在 ISEN 引脚上提供外部电压并进行扫描、直到由于电流调节而禁用输出。 该数据不包括外部 ISEN 电阻或温度引起的变化。  为了在两个不同的 VM 电平下公平地比较 ITRIP 精度、所有条件必须相似(ISEN 电阻器、负载、环境温度)、并且仅扫描 VM 以观察 ITRIP 值的变化。 根据我们拥有的数据、由于虚拟机的原因、ITRIP 精度应该没有太大的变化。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特