主题中讨论的其他器件: DRV8316C、DRV8313
大家好!
对于具有霍尔传感器的12V 2A BLDC 电机的含传感器 FOC 控制、我当前正在评估 DRV8313芯片。 此芯片由一个 STM32 MCU 控制、该 MCU 驱动 PWM 信号并解读霍尔传感器。 遗憾的是、DRV8313缺少电流检测功能和6倍 PWM、这是非常可取的器件。 纵观 TI 当前的产品系列、DRV8316C 和 DRV8317似乎满足这些要求。
但是、除了工作电压和峰值电流的差别、我觉得两个芯片之间没有太大的差别。 我看到8316C 标记为"BLDC 驱动器"、而8317标记为"集成控制 BLDC 驱动器"。 在我们的应用中、有人能解释一下两者之间的区别吗?
谢谢!
达安