This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8317:含传感器 FOC 控制、使用 DRV8316C 还是 DRV8317?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8313, DRV8317, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1200644/drv8317-sensored-foc-control-drv8316c-or-drv8317

器件型号:DRV8317
主题中讨论的其他器件: DRV8316C、DRV8313

大家好!

对于具有霍尔传感器的12V 2A BLDC 电机的含传感器 FOC 控制、我当前正在评估 DRV8313芯片。 此芯片由一个 STM32 MCU 控制、该 MCU 驱动 PWM 信号并解读霍尔传感器。 遗憾的是、DRV8313缺少电流检测功能和6倍 PWM、这是非常可取的器件。 纵观 TI 当前的产品系列、DRV8316C 和 DRV8317似乎满足这些要求。

但是、除了工作电压和峰值电流的差别、我觉得两个芯片之间没有太大的差别。 我看到8316C 标记为"BLDC 驱动器"、而8317标记为"集成控制 BLDC 驱动器"。 在我们的应用中、有人能解释一下两者之间的区别吗?

谢谢!
达安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:  

    我们的团队成员现已辞职、但我们将在本周结束前向您发送有关此 e2e 的最新回复  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daan:

     

    DRV8317不是集成控制 BLDC 驱动器、而是像 DRV816C 这样的集成 FET 驱动器、在 TI.com 上标记错误抱歉、我们道歉。

     

    除了 DRV8317具有 比 DRV8316C 更低的 mΩ 电压和峰值电流外、DRV8317在25°C mΩ 时的 RDS (ON)(HS + LS)为130 μ A、DRV8316C 在25°C 时为95 μ A、这将导致 DRV8317在电流较高时产生比 DRV8316C 更多的热量。  

     

    此致、

    约书亚