尊敬的团队:
我们计划在我们的项目中使用 DRV8962 IC,需要澄清通过 IPROP1和 OUT1负载引脚的电流,
我在这里附上了图像供您参考。
请帮我们解决这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Pooja、
感谢您的提问。
IPROPI 引脚提供一个小电流、该电流与高侧 MOSFET 中的电流成正比。 在40%至100%的额定电流下、IPROPI 输出的检测精度为±4%。 如果需要更高精度的检测、也可以连接外部功率检测电阻。
我建议阅读政务司司长的第7.5.1节,以获得更多资料。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf

此致!
Akshay
尊敬的 Akshay:
谢谢您重播
我们在 Output1侧使用电阻负载,IN1由 SOM (PWM 10kHz)3.3V 控制
EN1由 SOM 提供(3.3V)
DRV8962的输出为 PWM 24V
我们计划在内部或外部调节引脚处测量电流、并根据 Output1侧的电流流量设置 PWM。
下面是随附的 DRV8962 IC 原理图、
要求您查看此内容、并告诉我您的反馈。
1) 1) DRV8962 IC 有2种电流调节类型
1A。内部电流调节
1 b.外部电流调节。
如果使用内部电流调节,可以测量 IRMS 电流或使用外部电流调节
请确认我,
哪种类型的电流调节适合我们的应用。

谢谢。
Pooja Ak
嘿 Pooja、
内部电流调节或外部电流调节都可以用于调节电流。 具体选择取决于您需要的精确度。
数据表的第7.5.3节包含可能与您的决策相关的信息。
请查看随附的原理图 pdf、其中提供了一些反馈。
e2e.ti.com/.../DRV8962Heater.pdf
此致!
Akshay
尊敬的 Akshya:
感谢您发送编修。
我将更新。
我在这里附上了我收到的来自团队的输入的图片和链接、
正如您的团队向我传达的,您不能使用内部电流调节来控制电流。
IAM 处于混乱状态 
可以使用 IPROPI1引脚检测 IRMS 电流。
怀疑:我将 ITRIP 值设置为 200mA 并连接输出1侧的电阻负载(加热器),负载消耗最大 160mA, 占空比为100%
我们想象一下 、我将 IN1 (PWM)降低到10%、在本例中、IRMS 值为0.0476A 是相同的电流将流向 Output1侧还是最大160mA 的电流将 流向 Output1侧?
请求您在此方面为我们提供帮助。
DRV8962:固定频率-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

谢谢。
Pooja Ak
嘿 Pooja、
我认为 Murugavel 担心电阻负载 会很快达到电流阈值。
"是的、如果您想完全禁用稳压、而不想向 MCU 提供任何 IPROPI 反馈、则应将其接地。 在您发送的先前消息中、该消息是悬空的。 如果您确实需要输出电流的模拟等效电压,则需要在 IPROET 上使用 RIPRO301,其大小虽然启用了调节,但它永远不会达到 Itrip 值,因此永远不会在区域内进行调节。 如果未设置 IROPI1、则在未连接负载或输出没有短路的情况下、IC 不会受到特别损坏。 即使在这种情况下、内部 OCP 保护也会起作用并保护 IC。" - Murugavel
因此、通过这种方式、您可以在 HS MOSFET 中获得等效电压、但绝不会达到 用于调节的跳变电压。
您不是使用 IPROPI 测量 IRMS 电流、但可以看到 HS FET 两端呈现成比例的电流。
您能解释一下如何获得0.0476A 吗?
此致!
Akshay
尊敬的 Akshay:
Vrms =(Ton/T)的平方根幅度 f=10kHz、T=0.0001、
Ton 的10%为0.00001
Ton 的20%为0.00002
Ton 的30%为0.00003
Ton 的100%为 0.0001
振幅= 24V
10%=24 (0.00001/0.0001)平方根时的 Vrms
10%时的 Vrms = 7.589V
V=I X R
Vrms=I HS X R (负载)
IHS = Vrms/R (负载)
IHS = 7.58/159 (负载)
IHS = 0.0476A
对于10%的 PWM、将 在 OUT1侧流动0.0476A
如果我将 PWM 增加到20% ,则 IRMS 电流为0.076A,
我的问题是
在这种情况下、如果我施加了100%的占空比(PWM) 、160mA 将在 OUT1侧正确流动、以同样的方式、如果我将 PWM 降低到10%、 是否会在 Output1侧电流变化
请澄清这一点。