This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:需要了解流经 IROPP1和负载输出侧(OUT1)的电流

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1197947/drv8962-need-to-know-the-current-flow-though-the-iropp1-and-load-output-side-out1

器件型号:DRV8962

尊敬的团队:

我们计划在我们的项目中使用 DRV8962 IC,需要澄清通过 IPROP1和 OUT1负载引脚的电流,

我在这里附上了图像供您参考。

请帮我们解决这个问题。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    感谢您的提问。

    IPROPI 引脚提供一个小电流、该电流与高侧 MOSFET 中的电流成正比。  在40%至100%的额定电流下、IPROPI 输出的检测精度为±4%。 如果需要更高精度的检测、也可以连接外部功率检测电阻。

    我建议阅读政务司司长的第7.5.1节,以获得更多资料。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8962.pdf

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    谢谢您重播

    我们在 Output1侧使用电阻负载,IN1由 SOM (PWM 10kHz)3.3V 控制
    EN1由 SOM 提供(3.3V)  
    DRV8962的输出为 PWM 24V  
     

    我们计划在内部或外部调节引脚处测量电流、并根据 Output1侧的电流流量设置 PWM。

    下面是随附的 DRV8962 IC 原理图、

    要求您查看此内容、并告诉我您的反馈。

    1) 1) DRV8962 IC 有2种电流调节类型
    1A。内部电流调节

    1 b.外部电流调节。   

    如果使用内部电流调节,可以测量 IRMS 电流或使用外部电流调节

    请确认我,
    哪种类型的电流调节适合我们的应用。

    谢谢。

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    内部电流调节或外部电流调节都可以用于调节电流。 具体选择取决于您需要的精确度。  

    数据表的第7.5.3节包含可能与您的决策相关的信息。

    请查看随附的原理图 pdf、其中提供了一些反馈。


    e2e.ti.com/.../DRV8962Heater.pdf

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshya:

    感谢您发送编修。
    我将更新。

    我在这里附上了我收到的来自团队的输入的图片和链接、
    正如您的团队向我传达的,您不能使用内部电流调节来控制电流。

    IAM 处于混乱状态  

    可以使用 IPROPI1引脚检测 IRMS 电流。


    怀疑:我将 ITRIP 值设置为 200mA 并连接输出1侧的电阻负载(加热器),负载消耗最大 160mA,  占空比为100%  
    我们想象一下 、我将 IN1 (PWM)降低到10%、在本例中、IRMS 值为0.0476A 是相同的电流将流向 Output1侧还是最大160mA 的电流将 流向 Output1侧?


    请求您在此方面为我们提供帮助。

    DRV8962:固定频率-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    谢谢。
    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    我认为 Murugavel 担心电阻负载 会很快达到电流阈值。

    "是的、如果您想完全禁用稳压、而不想向 MCU 提供任何 IPROPI 反馈、则应将其接地。 在您发送的先前消息中、该消息是悬空的。 如果您确实需要输出电流的模拟等效电压,则需要在 IPROET 上使用 RIPRO301,其大小虽然启用了调节,但它永远不会达到 Itrip 值,因此永远不会在区域内进行调节。  如果未设置 IROPI1、则在未连接负载或输出没有短路的情况下、IC 不会受到特别损坏。 即使在这种情况下、内部 OCP 保护也会起作用并保护 IC。" - Murugavel

    因此、通过这种方式、您可以在 HS MOSFET 中获得等效电压、但绝不会达到 用于调节的跳变电压。

    您不是使用 IPROPI 测量 IRMS 电流、但可以看到 HS FET 两端呈现成比例的电流。

    您能解释一下如何获得0.0476A 吗?

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    Vrms =(Ton/T)的平方根幅度        f=10kHz、T=0.0001、
                                           Ton 的10%为0.00001
                                           Ton 的20%为0.00002
                                           Ton 的30%为0.00003
                                           Ton 的100%为 0.0001

    振幅= 24V

    10%=24 (0.00001/0.0001)平方根时的 Vrms
    10%时的 Vrms = 7.589V  


    V=I X R

    Vrms=I HS X R (负载)

    IHS = Vrms/R (负载)
    IHS = 7.58/159 (负载)
    IHS = 0.0476A

    对于10%的 PWM、将 在 OUT1侧流动0.0476A
    如果我将 PWM 增加到20%  ,则 IRMS 电流为0.076A,

    我的问题是

    在这种情况下、如果我施加了100%的占空比(PWM) 、160mA 将在 OUT1侧正确流动、以同样的方式、如果我将 PWM 降低到10%、 是否会在 Output1侧电流变化  




    请澄清这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Pooja、

    对于电阻负载、您在输出端测量的电流看起来更像方波。 因此、在100%占空比下、您会看到160mA;在10%占空比下、您会看到0.1 * 160mA = 16mA。RMS 电流与自举波更加相关。

    希望这对您有所帮助。

    此致!

    Akshay