主题中讨论的其他器件:DRV8462
大家好、支持团队。
我的客户询问我们有关 GUI 的阶跃计数失败的情况。
在 GUI 中、在分步操作期间、MSP430的输出与设定的步进数不同。
步数差异很大、每次单击"开始轮换"按钮时、步数可能会不同。
文档中总结了捕获的阶跃波形和设置屏幕。
请参阅随附的文件。
这是 GUI 错误吗? 或者它是 MSP430中的固件错误吗?
有可能改进吗?
此致、
挑战
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、支持团队。
我的客户询问我们有关 GUI 的阶跃计数失败的情况。
在 GUI 中、在分步操作期间、MSP430的输出与设定的步进数不同。
步数差异很大、每次单击"开始轮换"按钮时、步数可能会不同。
文档中总结了捕获的阶跃波形和设置屏幕。
请参阅随附的文件。
这是 GUI 错误吗? 或者它是 MSP430中的固件错误吗?
有可能改进吗?
此致、
挑战
德克萨斯州达拉斯市
这里有几个澄清点。
从电机中可以看出、每次发出195个步骤时位置是否相似? 这意味着电机是否每次都移动到相同的量。
该模式下的时序可能不完美、因为只有 STEP 信号的上升沿才会触发 DRV8462执行步进。 因此、我想知道实际生成的上升沿脉冲数是不同、还是只是时序不同。
使用较少数量的步长(例如5或10)进行测试并对上升沿进行计数将容易得多。
此致、
Ryan
您好!
我假设客户正在使用 GUI 版本0.1.0的桌面安装。 这可以使用 Help > About 菜单进行验证。 请参见下方的。

我发现了固件问题并有解决方法来解决此问题。 我已经在这篇文章中附加了固定的固件文件。 请按照以下步骤将现有固件替换为桌面应用程序的新固件。 首先解压缩附件、您将有一个 DRV84x2_DRV82x2_DRV89x2_EVM.out 文件。 关闭桌面 GUI 应用程序。 假设客户正在使用 Windows 10并使用默认文件夹设置进行安装、请导航至"C:\Users\xxxxxxxxxxxx\guicomposer\runk\gcruntime.v11\DRV84x2_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI\target"文件夹。 此文件夹将具有一个同名的现有固件文件。 删除或重命名此文件、或将其移动到其他文件夹。 将新的.out 文件复制到此文件夹。 现在、在 EVM 已连接并通电的情况下启动 GUI 应用程序。
在 GUI 主页中、使用 File > Program Device 菜单选项。 这将启动 EVM 固件更新。 请注意、固件版本将保持不变。 通过靠近 USB 端口的闪烁红色 LED 来指示编程。 编程完成后、关闭弹出窗口。 单击器件磁贴并连接到 EVM。 尝试"步进"控制模式。 现在、电机应该正确移动所需的步进数。 如果有任何问题、请告诉我。
e2e.ti.com/.../DRV84x2_5F00_DRV82x2_5F00_DRV89x2_5F00_EVM.zip
此致、Murugavel
您好!
当前 EVM 采用预制器件。 对于该器件、我们建议客户使用 v0.1.0 GUI。 除非您更改 EVM 上的驱动程序 IC、否则请勿升级到 v1.0.0 GUI。 请参阅 EVM UG https://www.ti.com/lit/pdf/slou558。请告诉我们、您或客户是否能够使用我为 v0.1.0 GUI 发送的固件并验证 STEP 控制模式是否正常工作。 谢谢。
此致、Murugavel
您好!
我已为量产芯片发布了新版本的 GUI、云版本 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.1/的 链接以及桌面 Windows 应用安装程序 https://dev.ti.com/gallery/dl/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.1?platform=win 的链接。 此版本附带新的固件版本0.25。 当 GUI 连接到 EVM 并点击电机控制页面时、GUI 将弹出一条消息、提示有可用于更新 EVM 的新固件。 这些信息将在本周的网上更新。
此致、Murugavel 。