This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:步进计数失败

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1189382/drv8462evm-step-count-fail

器件型号:DRV8462EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8462

大家好、支持团队。

我的客户询问我们有关 GUI 的阶跃计数失败的情况。

在 GUI 中、在分步操作期间、MSP430的输出与设定的步进数不同。
步数差异很大、每次单击"开始轮换"按钮时、步数可能会不同。
文档中总结了捕获的阶跃波形和设置屏幕。
请参阅随附的文件。

这是 GUI 错误吗? 或者它是 MSP430中的固件错误吗?
有可能改进吗?

此致、

挑战


e2e.ti.com/.../STEP-count-fail.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    我们正在对此进行调查。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    这里有几个澄清点。   

    从电机中可以看出、每次发出195个步骤时位置是否相似?  这意味着电机是否每次都移动到相同的量。   

    该模式下的时序可能不完美、因为只有 STEP 信号的上升沿才会触发 DRV8462执行步进。  因此、我想知道实际生成的上升沿脉冲数是不同、还是只是时序不同。   

    使用较少数量的步长(例如5或10)进行测试并对上升沿进行计数将容易得多。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San

    感谢您的答复。

    电机的旋转量发生变化。
    有时变化量很小,有时会显著增加,而且不是恒定不变的。
    此外、增加步进数似乎会增加输出错误步进数的频率。
    对于我的客户、评估必须设置195个步骤。
    您是否能够使用 EVM 进行实际检查?

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    好的、这是有道理的。  我将使用 EVM 进行检查。   

    如果是问题、我不认为是与设备有关。  固件或 GUI 问题、我们将需要解决。   

    如果您的客户机有自己的软件、他们可以使用自己的 MCU 驱动 EVM 并执行所需的步进数。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San

    我也同意你的意见。
    如果你可以确定原因,如果你能解决它将非常有帮助。

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    我已将此分配给 Akshay、他正在努力确认这种行为和根本原因、以便我们可以在固件/GUI 中解决它。

    请给我们更多时间。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan-San Akshay-san

    您有任何更新吗?

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    还没有。  我会向 Akshay 核实。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa-San、

     

    我已经尝试在我们的 EVM 上复制您的情况、我还注意到输出的步骤数量错误。  

    我还注意到、较高的步进量导致了更多错误的步进。  

    是始终获得比在 GUI 中设置的步骤更多的步骤、还是有时获得的步骤更少?

     

    我们将对此进行进一步调查。 我注意到、加速度设置似乎与阶跃数错误的频率存在某种关系、需要进一步研究。

     

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克萨斯州达拉斯市

    我计划保持这一帖子开放、直到我们对此做出最终结论。  负责此部分的应用工程师在2013年2月之前不在办公室。  因此、需要一些时间才能完全解决此问题。  请稍后再发布以进行跟进。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Akshay-San

    感谢您的确认。

    >相对于在 GUI 中设置的步骤,您总是获得更多的步骤,还是有时获得的步骤更少?

    我的步数总是多于在 GUI 中设置的步数。

    此致、

    挑战  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa-San、

    感谢您提供更多信息。 我们将注意到这一点。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,akshay-san

    您有任何更新吗?

    之后,我发现了一些我认为可能是错误的东西。

     1."学习的当前步骤"
    窗口设置和寄存器保留值之间不匹配

    Trque DAC 设置

    某些中间设置值不会显示、无法进行寄存器设置。

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Higa-San、

    还没有。 我将与我们负责的应用工程师联系。

    感谢您提供更多信息。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回到办公室、正在检查固件以了解阶跃计数问题。 我还没有识别固件错误。 我会一直提醒您。 同时、针对您提到的新问题、我们最好有一个单独的线程。 您能否提供问题1和问题2的具体示例? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    好的。

    我会写一个新的帖子。

    此致、

    挑战  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Higa-San。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设客户正在使用 GUI 版本0.1.0的桌面安装。 这可以使用 Help > About 菜单进行验证。 请参见下方的。

    我发现了固件问题并有解决方法来解决此问题。 我已经在这篇文章中附加了固定的固件文件。 请按照以下步骤将现有固件替换为桌面应用程序的新固件。 首先解压缩附件、您将有一个 DRV84x2_DRV82x2_DRV89x2_EVM.out 文件。 关闭桌面 GUI 应用程序。 假设客户正在使用 Windows 10并使用默认文件夹设置进行安装、请导航至"C:\Users\xxxxxxxxxxxx\guicomposer\runk\gcruntime.v11\DRV84x2_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI\target"文件夹。 此文件夹将具有一个同名的现有固件文件。 删除或重命名此文件、或将其移动到其他文件夹。 将新的.out 文件复制到此文件夹。 现在、在 EVM 已连接并通电的情况下启动 GUI 应用程序。  

    在 GUI 主页中、使用 File > Program Device 菜单选项。 这将启动 EVM 固件更新。 请注意、固件版本将保持不变。 通过靠近 USB 端口的闪烁红色 LED 来指示编程。 编程完成后、关闭弹出窗口。 单击器件磁贴并连接到 EVM。 尝试"步进"控制模式。 现在、电机应该正确移动所需的步进数。 如果有任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../DRV84x2_5F00_DRV82x2_5F00_DRV89x2_5F00_EVM.zip

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    感谢您的 支持。

    我有疑问。

    我认为 GUI 的最新版本为1.0.0 (DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2_EVM)、这个错误吗?

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前 EVM 采用预制器件。 对于该器件、我们建议客户使用 v0.1.0 GUI。 除非您更改 EVM 上的驱动程序 IC、否则请勿升级到 v1.0.0 GUI。 请参阅 EVM UG https://www.ti.com/lit/pdf/slou558。请告诉我们、您或客户是否能够使用我为 v0.1.0 GUI 发送的固件并验证 STEP 控制模式是否正常工作。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    我明白、但我还有一个问题。

    我的客户计划将其替换为生产 IC。
    最新版本 Ver1.0.0是否存在 STEP 脉冲问题?

    此致、

    挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已为量产芯片发布了新版本的 GUI、云版本 https://dev.ti.com/gallery/view/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.1/的 链接以及桌面 Windows 应用安装程序 https://dev.ti.com/gallery/dl/MotorDriversBSM/DRV84xx_DRV82x2_DRV89x2-EVM-GUI/ver/1.0.1?platform=win 的链接。 此版本附带新的固件版本0.25。 当 GUI 连接到 EVM 并点击电机控制页面时、GUI 将弹出一条消息、提示有可用于更新 EVM 的新固件。 这些信息将在本周的网上更新。

    此致、Murugavel  。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murugavel-San

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    挑战