This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8452:不使用失速检测功能

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225591/drv8452-do-not-work-stall-detection-function

器件型号:DRV8452

大家好、支持团队。

我的客户询问我们有关失速检测的问题。

该评估在客户定制的电路板上执行。
目前我们有一个问题、PM 电机无法执行失速检测。
现在电流波形中存在一些失真。
我认为当以恒定的转数旋转时、转矩计数值通常不是0、但在最大值(4095)时不会变化。
我不知道什么是错的。
当我在 EVM GUI 中试验失速检测时、我发现禁用输出会导致扭矩计数值达到其最大值(4095)。
另外、当输出启用且旋转开始时、在经过大约2到3秒后、扭矩计数值变为中间值。
这种行为是否正常?

此致、

挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    让我24小时来审查您的问题并给予回复。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    很抱歉推迟回复。  

    Unknown 说:
    当我在 EVM GUI 中尝试失速检测时、我发现禁用输出会导致扭矩计数值达到其最大值(4095)。
    另外、当输出启用且旋转开始时、在经过大约2到3秒后、扭矩计数值变为中间值。
    此行为是否正常?

    其原因是当电机被禁用时、BEMF 崩溃导致转矩计数上升。 扭矩计数与 BEMF 成正比。

    电机启动期间扭矩计数不稳定的原因是电机的 BEMF 缓慢增加、直到达到稳定状态值。 因此、转矩值在启动过程中可能不稳定。 它将使一个电机稳定至稳定状态。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特