请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8452 大家好、支持团队。
我的客户询问我们有关失速检测的问题。
该评估在客户定制的电路板上执行。
目前我们有一个问题、PM 电机无法执行失速检测。
现在电流波形中存在一些失真。
我认为当以恒定的转数旋转时、转矩计数值通常不是0、但在最大值(4095)时不会变化。
我不知道什么是错的。
当我在 EVM GUI 中试验失速检测时、我发现禁用输出会导致扭矩计数值达到其最大值(4095)。
另外、当输出启用且旋转开始时、在经过大约2到3秒后、扭矩计数值变为中间值。
这种行为是否正常?
此致、
挑战