请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 大家好、
我的客户正在其项目中评估 DRV8889-Q1的故障诊断功能。 他们发现、在创建 OCP 故障时、并尝试监测故障状态寄存器中的 OCP 位、该位会重复高电平模式30ms ->低电平持续50ms ->高电平持续30ms ->低电平持续50ms、即使故障未消除、也是如此。 您能帮助说明可能的原因或调试方向吗?
谢谢你
Scarlett
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在其项目中评估 DRV8889-Q1的故障诊断功能。 他们发现、在创建 OCP 故障时、并尝试监测故障状态寄存器中的 OCP 位、该位会重复高电平模式30ms ->低电平持续50ms ->高电平持续30ms ->低电平持续50ms、即使故障未消除、也是如此。 您能帮助说明可能的原因或调试方向吗?
谢谢你
Scarlett