This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:OCP 自动重试

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226695/drv8889-q1-ocp-auto-retry

器件型号:DRV8889-Q1

大家好、

我的客户正在其项目中评估 DRV8889-Q1的故障诊断功能。 他们发现、在创建 OCP 故障时、并尝试监测故障状态寄存器中的 OCP 位、该位会重复高电平模式30ms ->低电平持续50ms ->高电平持续30ms ->低电平持续50ms、即使故障未消除、也是如此。 您能帮助说明可能的原因或调试方向吗?

谢谢你

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    客户处于哪种 OCP_MODE?  有一位可设置"重试模式"和"锁存"模式。   

    如果进入重试模式、即使很短、器件也会一直尝试重新启动。   

    另一种可能是器件在电源崩溃时发生短时间复位(VM 折叠至欠压条件以下)。  它们可以监控电源电压、以查看是否发生了这种情况。   

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    有任何更新吗?

    此致、

    Ryan