您好!
我不知道是一个提问伺服电缆屏蔽接地的好地方。
我的问题是:
您更喜欢将两侧(PCB 和电机)或一侧的伺服电缆护罩接地,以消除接地回路。 如果您批准了侧面接地、更喜欢连接到机箱或 PCB 侧的电机侧?
您是否也更喜欢霍尔传感器电缆相同的配置?
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我不知道是一个提问伺服电缆屏蔽接地的好地方。
我的问题是:
您更喜欢将两侧(PCB 和电机)或一侧的伺服电缆护罩接地,以消除接地回路。 如果您批准了侧面接地、更喜欢连接到机箱或 PCB 侧的电机侧?
您是否也更喜欢霍尔传感器电缆相同的配置?
非常感谢。
尊敬的 Rez:
Unknown 说:您更喜欢将两侧(PCB 和电机)或一侧的伺服电缆屏蔽层接地以消除接地环路吗? 如果您批准了侧面接地、更喜欢连接到机箱或 PCB 侧的电机侧?
问得好。 一般来说、我们会避免接地环路、仅在一端将屏蔽层接地 但在这种情况下、如果电机外壳已接地(转子和定子不断变化的磁场在人体上存在感应电流)、那么我只会将 PCB 端的电缆屏蔽接地 如果电机外壳未接地、那么我不希望有噪声的外壳随 EMI 浮动、因此我也会将外壳接地至屏蔽层、同时将另一端接地至 PCB。 外壳上的感应电流应该非常小、因此任何环路电流都非常小。
布赖恩
尊敬的 Rez:
我认为 ST 曲线 PWM 方法也比梯形 PWM 更有效 ,以消除电机电流的共享边缘,这是否也是真的?
如果你的意思是 ST 曲线= S-曲线,那么它与 PWM 无关--我感到困惑。 S 曲线控制或更准确的 S 曲线运动分析是一种由 MCU 提供的用于平滑加速/减速的电机控制技术、与电机三相驱动 PWM 信号无关。 如果您谈论的是驱动功率 FET 的驱动器的 PWM 信号输出、那么您可以选择使用梯形换向、 或者为正弦或者鞍座波形、此波形在两个相位之间生成正弦电压(但是它在每个相位上具有鞍形)并且它具有较少的 PWM 开关周期(一个周期内为0v 的一部分)。 不过、来自 PWM 信号边沿的 EMI 是相同的。
布赖恩