This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:EMI 接地主要用于伺服屏蔽电缆

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1226814/drv8312-emi-grounding-prefer-for-servo-shielded-cable

器件型号:DRV8312

您好!

我不知道是一个提问伺服电缆屏蔽接地的好地方。

我的问题是:

您更喜欢将两侧(PCB 和电机)或一侧的伺服电缆护罩接地,以消除接地回路。 如果您批准了侧面接地、更喜欢连接到机箱或 PCB 侧的电机侧?

您是否也更喜欢霍尔传感器电缆相同的配置?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我的目标是在本周结束前提供答复。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我还认为 ST 曲线 PWM 方法  在消除电机电流的共模边沿方面比梯形 PWM 更有效、这也可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    Unknown 说:
    您更喜欢将两侧(PCB 和电机)或一侧的伺服电缆屏蔽层接地以消除接地环路吗? 如果您批准了侧面接地、更喜欢连接到机箱或 PCB 侧的电机侧?

    问得好。 一般来说、我们会避免接地环路、仅在一端将屏蔽层接地 但在这种情况下、如果电机外壳已接地(转子和定子不断变化的磁场在人体上存在感应电流)、那么我只会将 PCB 端的电缆屏蔽接地 如果电机外壳未接地、那么我不希望有噪声的外壳随 EMI 浮动、因此我也会将外壳接地至屏蔽层、同时将另一端接地至 PCB。 外壳上的感应电流应该非常小、因此任何环路电流都非常小。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    感谢您的跟进。 要确认、通过 ST 曲线、您是否指 S 曲线控制? 如果是、这种控制方法确实会产生比梯形控制更平滑的波形。

    此致!

    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的意思是 ST 曲线控制。
     感谢您对 EMI 屏蔽接地的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rez:

    我认为 ST 曲线 PWM 方法也比梯形 PWM 更有效 ,以消除电机电流的共享边缘,这是否也是真的?

    如果你的意思是 ST 曲线= S-曲线,那么它与 PWM 无关--我感到困惑。 S 曲线控制或更准确的 S 曲线运动分析是一种由 MCU 提供的用于平滑加速/减速的电机控制技术、与电机三相驱动 PWM 信号无关。 如果您谈论的是驱动功率 FET 的驱动器的 PWM 信号输出、那么您可以选择使用梯形换向、 或者为正弦或者鞍座波形、此波形在两个相位之间生成正弦电压(但是它在每个相位上具有鞍形)并且它具有较少的 PWM 开关周期(一个周期内为0v 的一部分)。 不过、来自 PWM 信号边沿的 EMI 是相同的。  

    布赖恩