主题中讨论的其他器件:TLV3201、 TLV9061、
大家好!
我们开发了一个适用于磁通门电流传感器的电路、使用 DRV8210作为 H 桥驱动器、使用 TLV9061进行放大、并使用 TLV3201比较器控制 DRV8210的相位输入。 请参阅原理图:

DRV8210驱动感应线圈 W1、旋转10圈、一旦线圈上的电流达到~ 20mA、驱动方向就会相反。 这是通过将 RSHUNT 上的压降放大10倍并添加2.5V 失调电压来完成的、然后由 TLV3201制成的迟滞比较器 会在 VOA 超过4.5V 或降至0.5V 以下时将相位输入反转至 DRV8210。 电路的其余部分用于在5V 至3.3V 的 VOA 范围内调整以及使用 MCU 进行信号评估。
这个电路是否有效? 我们运行了 LTspice 仿真、结果良好。 但是、我担心 RSHUNT 上的电压尖峰可能会损坏运算放大器、即使两个电源轨都有二极管来提供保护。
此外、我们已在数据表中阅读、驱动电流也可以通过从 DRV8210接地连接到电路板接地的电阻器进行检测。 但是、我们无法很好地理解数据表中的解释。 流经此电流检测电阻(RSENSE)的电流是否应=驱动电流+分频电流? 如果情况确实如此、那么我们是否可以直接使用该电阻器上的压降作为比较器的输入、从而消除控制环路中的放大器?
我们也非常感谢您提供有关电路的任何一般性建议!
直