This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210:磁通门的励磁电路

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV9061, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228643/drv8210-excitation-circuit-for-a-fluxgate

器件型号:DRV8210
主题中讨论的其他器件:TLV3201TLV9061

大家好!

我们开发了一个适用于磁通门电流传感器的电路、使用 DRV8210作为 H 桥驱动器、使用 TLV9061进行放大、并使用 TLV3201比较器控制 DRV8210的相位输入。 请参阅原理图:

DRV8210驱动感应线圈 W1、旋转10圈、一旦线圈上的电流达到~ 20mA、驱动方向就会相反。 这是通过将 RSHUNT 上的压降放大10倍并添加2.5V 失调电压来完成的、然后由 TLV3201制成的迟滞比较器 会在 VOA 超过4.5V 或降至0.5V 以下时将相位输入反转至 DRV8210。 电路的其余部分用于在5V 至3.3V 的 VOA 范围内调整以及使用 MCU 进行信号评估。

这个电路是否有效? 我们运行了 LTspice 仿真、结果良好。 但是、我担心 RSHUNT 上的电压尖峰可能会损坏运算放大器、即使两个电源轨都有二极管来提供保护。

此外、我们已在数据表中阅读、驱动电流也可以通过从 DRV8210接地连接到电路板接地的电阻器进行检测。 但是、我们无法很好地理解数据表中的解释。  流经此电流检测电阻(RSENSE)的电流是否应=驱动电流+分频电流? 如果情况确实如此、那么我们是否可以直接使用该电阻器上的压降作为比较器的输入、从而消除控制环路中的放大器?

我们也非常感谢您提供有关电路的任何一般性建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    数据表说明了 IC GND 和公共 GND 之间连接的检测电阻上的压降不应超过0.5V。 原因是所有内部电路都以 IC GND 为基准。 向 IC GND 添加过多偏移将影响 IC 的运行。 您需要调整电阻器的阻值、使电流不会导致高于0.5V 的压降。 当然、您需要考虑电流尖峰、浪涌电流以及从意外输出到 GND 或 VM 短路可能发生的 OCP (过流)。  

    0.5V 是 GND 引脚上允许的绝对最大压降、因此在稳态期间、检测电阻上的压降将始终远低于0.5V。 因此、为了确保放大器足以用于比较器输入、绝对需要一个放大器。 如果电压过低、输入失调电压误差和其他容差将影响比较器输出并导致结果不准确。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    感谢您的解释。 我现在明白了。 但是、由于还需要放大器、因此 我们只需坚持检测直列式电流即可。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特