请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10987 大家好。
我们需要使用 DRV10987运行两相无刷直流电机。
使用 DRV10987能够实现吗? 我们可以禁用某个相位吗?
您更喜欢在24VDC、2A 下运行无刷直流电机的任何 IC 吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 是否有运行两相电机的解决方案?
您好!
为何采用两相? 两相电机比三相电机更缺点:两相需要4个半桥、而三相则需要3个半桥。
我们需要使用 DRV10987运行两相无刷直流电机。
使用 DRV10987能够实现吗? 我们可以禁用某个相位吗?
[/报价]DRV10987只有3个输出、这不足以驱动两相电机、该电机应该具有4根用于定子绕组的导线。
布赖恩