This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:我们可以运行两相电机了。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229163/drv10987-can-we-run-2-phase-motor

器件型号:DRV10987

大家好。

我们需要使用 DRV10987运行两相无刷直流电机。  

使用 DRV10987能够实现吗? 我们可以禁用某个相位吗?  

您更喜欢在24VDC、2A 下运行无刷直流电机的任何 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ceyhun,

    DRV10987设计用于运行三相 BLDC 电机。 使用 DRV10987、我们无法操作两相电机。  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有适用于运行两相电机的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ceyhun,

    两相 BLDC 电机不太常见。  我们的产品系列中没有任何支持两相 BLDC 电机驱动器的器件。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 是否有运行两相电机的解决方案?

    您好!

    为何采用两相? 两相电机比三相电机更缺点:两相需要4个半桥、而三相则需要3个半桥。

    我们需要使用 DRV10987运行两相无刷直流电机。  

    使用 DRV10987能够实现吗? 我们可以禁用某个相位吗?  

    [/报价]

    DRV10987只有3个输出、这不足以驱动两相电机、该电机应该具有4根用于定子绕组的导线。

    布赖恩