请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8718-Q1 大家好、
从数据表中可以看出、如果不需要更高频率或精确的占空比 PWM 控制、也可以直接通过 HbX_CTRL SPI 控制寄存器来控制八个半桥栅极驱动器。
因此、我想知道如何使用寄存器中的 PWM 设置。 HbX_CTRL 位用于直接控制输出状态。 似乎 为了 通过 SPI 设置 PWM 输出、我们需要手动切换 HbX_CTRL 位。 我的理解是否正确? 如果可以、如何评估占空比和频率的精度? SPI 控制的最大输出 PWM 频率是多少?
谢谢!

'
Ethan Wen