This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:通过 SPI 设置 PWM

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230791/drv8718-q1-pwm-setting-through-spi

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、  

从数据表中可以看出、如果不需要更高频率或精确的占空比 PWM 控制、也可以直接通过 HbX_CTRL SPI 控制寄存器来控制八个半桥栅极驱动器。

因此、我想知道如何使用寄存器中的 PWM 设置。 HbX_CTRL 位用于直接控制输出状态。 似乎 为了 通过 SPI 设置 PWM 输出、我们需要手动切换 HbX_CTRL 位。 我的理解是否正确? 如果可以、如何评估占空比和频率的精度? SPI 控制的最大输出 PWM 频率是多少?  

谢谢!

 '

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    这不是正确的方法。  有专用的 PWM 输入引脚。。。针对8718有4个。  它们可以映射到输出、并且 PWM 频率和占空比由外部控制。  

    如果客户坚持使用 SPI、则100%的更新速率取决于其所使用的 SPI 频率。  占空比变化将因连接到 SPI 的其他器件数量而异。  如果器件具有专用 SPI 和控制更新速率、则可能能够保持更高的精度。

    此致、

    Ryan