This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:电机不工作

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8305EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230244/boostxl-drv8305evm-motor-not-working

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M

大家好、

您能帮助解决下面的故障吗?

客户是 MATLAB 提供的 BLDC 电机的 FOC 控制模型  、客户遵循 此处所述的硬件连接。客户可以成功构建工程并将其加载到 Launchpad、并确认 Launchpad 正在接收来自 PC 的指令(蓝色 LED 处于活动状态)、但电机未运行。

我建议客户尝试 通过移除 JP1 - JP3来隔离 LAUNCHXL-F28069M USB、并通过 BOOSTXL-DRV8305EVM 为系统供电、但没有帮助。 我还告诉客户、此 论坛主题是否有用 、但唉、没有。

客户正在将172s 24V 4000与直流电源(24V 和3A)配合使用。 他们使用另一个开环控制板以相同的额定功率测试了电机、并且工作正常。

这是否意味着 BOOSTXL-DRV8305EVM 已失效?  

期待您的答复。

此致、

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    为了验证 EVM 是否仍在工作、客户可以使用函数波形发生器或类似器件为 EVM 供电并对 INHx/INLx 信号进行 PWM 控制、并监控相应的 GHx/GLx/SHx 引脚、以查看输出栅极驱动器信号是否在响应。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    哪些引脚可以可视化 INHx/INLx 信号、它们是否如所附图片所示?

    另外、对于测试设置、我需要为逆变器板供电并将其与 Launchpad 断开、同时使这些信号可视化、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    是的、您需要将 EVM 与 Launchpad 断开并为 EVM 通电。 在这里、您可以使用 函数波形发生器或类似器件对 INHx/INLx 信号之一进行 PWM 控制。  

    我建议 参阅  BOOSTXL-DRV8305EVM 用户指南的第5.5节"BOOSTXL-DRV8305EVM 原理图"、以更准确地表示此 EVM 的引脚连接。

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    谢谢、 将逆变器板连接到电源(3A-24V)后、这就是逆变器板的状态。

    对 INHx/INLx 信号进行可视化显示、这是结果。

    以前:

    之后:

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    在切换 INHx/INLx 时、客户是否能够看到相应 GHx/GLx 引脚的响应?

    此致!

    ~Alicia