主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28069M、
大家好、
您能帮助解决下面的故障吗?
客户是 MATLAB 提供的 BLDC 电机的 FOC 控制模型 、客户遵循 此处所述的硬件连接。客户可以成功构建工程并将其加载到 Launchpad、并确认 Launchpad 正在接收来自 PC 的指令(蓝色 LED 处于活动状态)、但电机未运行。
我建议客户尝试 通过移除 JP1 - JP3来隔离 LAUNCHXL-F28069M USB、并通过 BOOSTXL-DRV8305EVM 为系统供电、但没有帮助。 我还告诉客户、此 论坛主题是否有用 、但唉、没有。
客户正在将172s 24V 4000与直流电源(24V 和3A)配合使用。 他们使用另一个开环控制板以相同的额定功率测试了电机、并且工作正常。
这是否意味着 BOOSTXL-DRV8305EVM 已失效?
期待您的答复。
此致、
Marvin 酒店