This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8837:用于驱动 DRV8837C 的1.8V VCC

Guru**** 670490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8837C, DRV8210P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230837/drv8837-1-8v-vcc-to-drive-drv8837c

器件型号:DRV8837
主题中讨论的其他器件: DRV8210P

您好、团队成员:

我的客户希望使用1.8V 来驱动 DRV8837C 的 VCC、并且我了解 在以下帖子中 VCC<1.8V 时可以启用 UVLO。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/865697/drv8837-vcc-powr-supply-using-1-8--3-dc-dc

我有几个问题。  到今天,这是一个非常紧迫的答复

  1.  器件退出 UVLO 后、客户是否可以使用1.8V±5%(1.71V-1.89V)?
    UVLO 下降的最大值为1.7V、因此它们可在确保施加高于1.8V 的电压后应用此用法。
  2. 客户已尝试逐渐施加低于1.7V 的 VCC、但他们没有观察到 UVLO 突然激活、但观察到输出逐渐降至大约1.3V-1.4V。 反之亦然、当 VCC 从低压增加时、会观察到类似的行为。 这种行为是否符合您的预期? 如果您有可参考波形、请分享。

此致、
Koyo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    客户是否可以在 设备退出 UVLO 后使用1.8V±5%(1.71V-1.89V)?

    1.71V 非常接近于1.7V MAX VCC 欠压锁定规格。 只要 VCC 电源非常稳定、并且有足够的去耦电容来滤除任何尖峰、就可能不会标记 UVLO。

    [报价 userid="369903" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230837/drv8837-1-8v-vcc-to-drive-drv8837c ]客户已尝试逐渐施加低于1.7V 的 VCC、但他们没有观察到 UVLO 突然激活、但观察到输出在1.3V-1.4V 左右逐渐下降。 反之亦然、当 VCC 从低压增加时、会观察到类似的行为。 这种行为是否符合您的预期? 如果您有可参考波形、请分享。

    将会有一些大约1.7V 的迟滞。 因此、当 VCC 电压降至1.7V 以下时、UVLO 不会触发。 客户所遵守的是预期的。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    感谢您的及时回答。 非常有帮助。

    因此、我想象一下您的陈述中的以下图片。  我的理解是否正确?
    我已检查 SLVA769A 、且1.7V 到1.8V 的电压"正常工作"、因此我想确保性能可能会下降。
    客户使用高达25mA 的 电流、这比最大驱动电流低得多。 我希望他们可以顺利使用该器件、只要在器件退出 UVLO 后必须保持高于1.7V 的 VCC 即可。

    此致、
    Koyo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pablo

    当 VCC 介于1.7V 和1.8V 之间时、您能否回答至少哪个性能会恶化?

    此致
    Koyo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    很抱歉推迟回复。 这是一个很好的消息。

    当 VCC 为1.7V 至1.8V 时、性能不会下降。 可能发生的情况是、VCC 电压降至 UVLO 阈值以下。

    如果这是他们的问题、我推荐使用 DRV8210P 作为替代方案。 它与 DRV8837C 引脚相同、其 UVLO 为1.65V。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特