主题中讨论的其他器件: DRV8210P
您好、团队成员:
我的客户希望使用1.8V 来驱动 DRV8837C 的 VCC、并且我了解 在以下帖子中 VCC<1.8V 时可以启用 UVLO。
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/865697/drv8837-vcc-powr-supply-using-1-8--3-dc-dc
我有几个问题。 到今天,这是一个非常紧迫的答复 。
- 器件退出 UVLO 后、客户是否可以使用1.8V±5%(1.71V-1.89V)?
UVLO 下降的最大值为1.7V、因此它们可在确保施加高于1.8V 的电压后应用此用法。 - 客户已尝试逐渐施加低于1.7V 的 VCC、但他们没有观察到 UVLO 突然激活、但观察到输出逐渐降至大约1.3V-1.4V。 反之亦然、当 VCC 从低压增加时、会观察到类似的行为。 这种行为是否符合您的预期? 如果您有可参考波形、请分享。
此致、
Koyo.