This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3205-Q1:电气特性变化

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3205-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1230573/drv3205-q1-the-variation-of-electrical-characteristics

器件型号:DRV3205-Q1

尊敬的团队:  

我对 DRV3205停机驱动器的电气特性有一些疑问。

此驱动器允许通过寄存器 CURR*设置栅极电流,当 CURR*为0x00时,值如下所示。

最小值:TYPx0.1

Nom:0.15.

max:TYPx1.9

这意味着栅极驱动电流所需的最小电流为0.015A、最大电流为0.285A。

与其他设置相比、当将其视为比率时、它似乎很大、但从实际变化范围来看、它也可以视为接近。

与其他设置相比、考虑比率有何差异?

具体而言、如果使用此设置时该值实际上会摆动到最小值、则该电机驱动器不能浪涌 MOSFET。

这种变体是否正确?

您能否向我们提供有关实际制造差异的信息?

此致、

Tsutomu Hibi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日比山市

    由于我们无法在公共论坛上讨论 DRV3205-Q1、我将通过电子邮件与您联系并对此进行讨论。

    此致、

    -亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解。 我正在等待您的电子邮件。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hibi-San:

    今天是美国假日、因此我们的团队不在办公室。 我们将于明天返回办公室、因此您可能会在本周内期待另一个回复。  

    谢谢、此致、  
    Andrew