请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3205-Q1 尊敬的团队:
我对 DRV3205停机驱动器的电气特性有一些疑问。
此驱动器允许通过寄存器 CURR*设置栅极电流,当 CURR*为0x00时,值如下所示。
最小值:TYPx0.1
Nom:0.15.
max:TYPx1.9
这意味着栅极驱动电流所需的最小电流为0.015A、最大电流为0.285A。
与其他设置相比、当将其视为比率时、它似乎很大、但从实际变化范围来看、它也可以视为接近。
与其他设置相比、考虑比率有何差异?
具体而言、如果使用此设置时该值实际上会摆动到最小值、则该电机驱动器不能浪涌 MOSFET。
这种变体是否正确?
您能否向我们提供有关实际制造差异的信息?
此致、
Tsutomu Hibi.