请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8212EVM 尊敬的 TI 专家:
我的客户现在测试了 DRV8212EVM、他们发现了数据表和 EVM 之间的区别
在数据表中:pin5为 IN2/EN,pin6为 IN1/PH

在 EVM 中:pin5为 EN/IN1,pin6为 PH/IN2

您能确认哪一个正确吗?
此致、
蔡斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 专家:
我的客户现在测试了 DRV8212EVM、他们发现了数据表和 EVM 之间的区别
在数据表中:pin5为 IN2/EN,pin6为 IN1/PH

在 EVM 中:pin5为 EN/IN1,pin6为 PH/IN2

您能确认哪一个正确吗?
此致、
蔡斯