This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212EVM:数据表与 EVM 之间的差异

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8212EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232443/drv8212evm-difference-between-datasheet-and-evm

器件型号:DRV8212EVM

尊敬的 TI 专家:

我的客户现在测试了 DRV8212EVM、他们发现了数据表和 EVM 之间的区别

在数据表中:pin5为 IN2/EN,pin6为 IN1/PH

在 EVM 中:pin5为 EN/IN1,pin6为 PH/IN2

您能确认哪一个正确吗?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    数据表引脚分配说明正确。 EVM 的引脚标签不正确、但物理连接到 IC 引脚。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特