This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8601:您有 OUT+和 OUT-的任何采样波形吗?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8601, TPA6205A1, DRV8210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228566/drv8601-do-you-have-any-sample-waveform-of-out-and-out-

器件型号:DRV8601
主题中讨论的其他器件: TPA6205A1DRV8210

大家好!

我的一个客户即将使用 图16在其自己的电路板上评估 DRV8601。 具有内部基准的伪差分反馈电路。
如果您有任何波形、他们会想要获取有关电路的输入/输出波形示例。

类型的 FET?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    我手头没有波形、但您可以参阅图13进行估算。 输出是 D 类开关放大器、因此您应该会看到电压开关与 PWM 波类似。 在经过滤波或连接到 LRA 负载后、您会看到更接近图13的结果。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的答复。
    客户使用 ERM。  
    该情况下的输出波形是否与图13类似?


    我认为 DRV8601功能也是一个全差动放大器。
    DRV8601是否使用与 TPA6205A1相同的芯片?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    是的、图13也适用于 ERM。

    DRV8601和 TPA6205A1都使用 D 类放大器拓扑、但它们是不同的芯片。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的答复。
    我可以在下面问您一些其他问题吗?

    问题1:
    他们使用图16电路来驱动具有10kHz PWM 频率的 ERM。
    当 PWM on Duty 为50%时、ERM 会产生一点点音频噪声。
    我们认为增加 CF (滤波电容器)值是降低音频噪声的解决方案之一。
    我们还认为、提高 PWM 频率是另一种解决方案。
    我们认为是正确的吗?

    问题2.  
    可以输入到 DRV8601的最高 PWM 频率是多少?

    问题3:
    我们认为 DRV8210可用于驱动 ERM。
    与 DRV8210相比、DRV8601的优势点是什么?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    q1)检查第8.2.1.2节以了解使用 如果噪声来自 PWM 谐波、那么提高频率可能会有所帮助、或者降低滤波器的截止频率

    Q2)、让我内部确认并返回给您解答此问题。

    Q3) DRV8210属于不同的组、因此我无法对其进行详细评论、但 DRV8601用于触觉、而8210是更通用的电机驱动器、但它们都支持 PWM 输入。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    要确认#2,只要解调信号位于音频频带中,PWM 频率应该没有限制。  

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、ö m

    非常感谢您的答复。
    我明白了。

    再次感谢大家、此致、
    和也。