Other Parts Discussed in Thread: DRV8601, TPA6205A1, DRV8210
主题中讨论的其他器件: TPA6205A1、 DRV8210
大家好!
我的一个客户即将使用 图16在其自己的电路板上评估 DRV8601。 具有内部基准的伪差分反馈电路。
如果您有任何波形、他们会想要获取有关电路的输入/输出波形示例。
类型的 FET?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeff:
非常感谢您的答复。
我可以在下面问您一些其他问题吗?
问题1:
他们使用图16电路来驱动具有10kHz PWM 频率的 ERM。
当 PWM on Duty 为50%时、ERM 会产生一点点音频噪声。
我们认为增加 CF (滤波电容器)值是降低音频噪声的解决方案之一。
我们还认为、提高 PWM 频率是另一种解决方案。
我们认为是正确的吗?
问题2.
可以输入到 DRV8601的最高 PWM 频率是多少?
问题3:
我们认为 DRV8210可用于驱动 ERM。
与 DRV8210相比、DRV8601的优势点是什么?
再次感谢大家、此致、
和也。
尊敬的 Nakai-San:
q1)检查第8.2.1.2节以了解使用 如果噪声来自 PWM 谐波、那么提高频率可能会有所帮助、或者降低滤波器的截止频率
Q2)、让我内部确认并返回给您解答此问题。
Q3) DRV8210属于不同的组、因此我无法对其进行详细评论、但 DRV8601用于触觉、而8210是更通用的电机驱动器、但它们都支持 PWM 输入。
谢谢!
Jeff McPherson