您好!
我希望使用 BLDC 电机驱动消费类产品的风扇负载。 我有几个关于这种系统的问题、想要一些帮助、
-我没有看到很多额定电压为120V 的电机或驱动器。 我很好奇、这是否仅仅是需求原因、或者是否存在我不考虑的设计限制或问题
-我还需要帮助,以确定测量反电动势是否对这个应用是可行的,或者我需要考虑估算反电动势
我们目前拥有的一些规格:
- 80W 负载
-15000 rpm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我希望使用 BLDC 电机驱动消费类产品的风扇负载。 我有几个关于这种系统的问题、想要一些帮助、
-我没有看到很多额定电压为120V 的电机或驱动器。 我很好奇、这是否仅仅是需求原因、或者是否存在我不考虑的设计限制或问题
-我还需要帮助,以确定测量反电动势是否对这个应用是可行的,或者我需要考虑估算反电动势
我们目前拥有的一些规格:
- 80W 负载
-15000 rpm
您好、Zaid:
感谢您在电机驱动器论坛发帖!
我们提供的最高额定 BLDC 电机驱动器是 DRV8300和最大绝对值为100V 的 DRV8353。
由于 反电动势或 电机大幅减速/制动引起的电压尖峰等原因、我们建议 VM 的电压轨比所选驱动器的绝对最大值小25%至50% (即、对于绝对最大规格为100V 的器件、我们建议的最大电压轨为50V 至75V 之间)。 您打算使用什么虚拟机?
此致!
~Alicia
您好、Zaid:
遗憾的是、TI 的 BLDC 产品线没有任何器件可以支持如此高的电压要求。 但是、TI 确实有一个参考设计TIDA-00195、该设计具有一个适用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台、适用于您可能感兴趣的电机控制应用、因为它能够支持高电压应用。
此致!
~Alicia