This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BLDC 电机和驱动器设计- 120V

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1232259/bldc-motor-and-driver-design---120v

主题中讨论的其他器件:DRV8300DRV8353

您好!  

我希望使用 BLDC 电机驱动消费类产品的风扇负载。 我有几个关于这种系统的问题、想要一些帮助、  

-我没有看到很多额定电压为120V 的电机或驱动器。 我很好奇、这是否仅仅是需求原因、或者是否存在我不考虑的设计限制或问题

-我还需要帮助,以确定测量反电动势是否对这个应用是可行的,或者我需要考虑估算反电动势  

我们目前拥有的一些规格:

- 80W 负载

-15000 rpm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaid:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    我们提供的最高额定 BLDC 电机驱动器是 DRV8300和最大绝对值为100V 的 DRV8353。

    由于 反电动势或 电机大幅减速/制动引起的电压尖峰等原因、我们建议 VM 的电压轨比所选驱动器的绝对最大值小25%至50% (即、对于绝对最大规格为100V 的器件、我们建议的最大电压轨为50V 至75V 之间)。 您打算使用什么虚拟机?

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。  

    感谢您的快速回复。 我们试图不必降低电压、这意味着峰值电压将为170V (120V rms)。  

    原因是电源组件的空间限制。  

    对可能的解决方案有什么想法吗?  

    谢谢。  

    Zaid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaid:

    遗憾的是、TI 的 BLDC 产品线没有任何器件可以支持如此高的电压要求。 但是、TI 确实有一个参考设计TIDA-00195、该设计具有一个适用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台、适用于您可能感兴趣的电机控制应用、因为它能够支持高电压应用。

    此致!

    ~Alicia