请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316A 主题中讨论的其他器件:, MCF8316A
大家好、
使用 MCT8316AEVM 来驱动无刷直流电机并在可调开关电源(29V 电源、大约1.3A 输出电流)下运行。
调试良好后、℃老化测试、环境稳定在大约35 μ s。 连续运行约50小时后、芯片不能正常工作、电机停止运转。 VM 和 VBAT 输入端的电压变为4.2V、而可调开关电压保持在29V、显示输出电流为0。
板卡的原芯片为 MCF8316A、由于两个芯片连续烧坏、MCT8316A 替换后进行测试。
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃