This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:MCT8316AEVM 评估板控制器芯片例外

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316AEVM, MCT8316A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1229623/mct8316a-mct8316aevm-evaluation-board-controller-chip-exception

器件型号:MCT8316A
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

大家好、

使用 MCT8316AEVM 来驱动无刷直流电机并在可调开关电源(29V 电源、大约1.3A 输出电流)下运行。

调试良好后、℃老化测试、环境稳定在大约35 μ s。 连续运行约50小时后、芯片不能正常工作、电机停止运转。 VM 和 VBAT 输入端的电压变为4.2V、而可调开关电压保持在29V、显示输出电流为0。

板卡的原芯片为 MCF8316A、由于两个芯片连续烧坏、MCT8316A 替换后进行测试。  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃、

    MCx8316A 可以在 EVM 上运行、而不会触发高达70W 的温度关断。 我看到您在29V、1.3A = 37.7W 下工作、应该没有问题。 我猜 MCT8316A IC 可能未正确焊接-器件可能与散热焊盘接触不良。 30分钟后、您能否检查 IC 的外壳顶部温度、以检查 IC 是否过热?  

    此致、

    Vishnu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    请告诉我们、最新回复是否解决了您的问题、或者您是否有更多信息需要提供、以便我们可以进行进一步调试。 如果问题已得到解决、请将该主题标记为已解决。

    谢谢、此致、
    Andrew