This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:参数估算失败时如何复位

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1225939/mcf8316a-how-to-reset-when-parameter-estimation-fails

器件型号:MCF8316A

您好!

MPET 电机参数估算有时会成功、但为什么不成功呢?

当参数估算失败时、是否可以重置? (我希望它返回 MOTOR_IDLE)

打开电源后、每当我尝试操作电机时、它都会进入参数估算模式。 是否有办法避免这种情况?

谢谢。

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我很快就会回到你身边。

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu  

    期待您的答复。

    谢谢。

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishnu

    我想知道答复的大致时间安排。 如果能尽快回复就更好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    维什努今天感到不舒服,需要一些额外的时间来研究你的问题。 他会尽快回复您的请求。

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Connor:

    为延误道歉! 可通过在 EEPROM 中对 R、L、Ke 以及速度环路 Kp 和 Ki 进行编程来禁用 MPET。 器件启动后会检查这些参数、如果它们非零、则不会执行 MPET。 注意:请确保不自动读取任何寄存器、因为这可能会导致器件卡在未知状态。  

    此致、

    Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    关闭此线程似乎最新的响应已解决您的问题。

    如果需要更多调试支持、可以点击"Ask a related question"重新打开主题。

    谢谢、此致、
    Andrew