This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:逻辑引脚可以承受的电压

Guru**** 2478815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1227252/drv8300-the-voltage-that-the-logic-pin-can-withstand

器件型号:DRV8300

您好!,

客户使用 DRV8300D、想要了解当 GVDD 的输入电压为0V 时逻辑引脚(INHx、INLx)电压可承受多大的 V 值?

非常感谢~á

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    绝对最大值表规定逻辑引脚(INHx、INLx、MODE 和 DT)的最大电压为 VGVDD + 0.3。 请参阅以下数据表的表7.1绝对最大额定值中的片段:

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia。

    客户反馈可疑。

    根据手册、当 VGVDD 等于0V 时、引脚是否有添加0.4V 电压损坏芯片的风险?

    此外、客户还想知道8300逻辑引脚的输入是什么形式的?  如果有一个直接来自 VDD 的上拉二极管(如上面的反馈逻辑引脚中所示)、那么在逻辑引脚为0.4V 时 VDD 是否会被拉至0.1V?

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    GVDD 的建议运行条件为5V 最小值和20V 最大值:

    任何低于该值的电压都可能触发 GVDD 欠压事件:

    如果发生 GVDD 欠压锁定、则会禁用所有外部 MOSFET、在提供合适的 GVDD 电压之前、器件不会开始正常运行。  

    客户还想知道8300逻辑引脚输入的形式是什么

    INHx 和同相 INLx 具有无源下拉结构、而反相 INLx 是无源上拉:

    此致!

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据手册当 VGVDD 等于0V 时,如果向引脚添加0.4V 电压,就有芯片损坏的风险?

    我想 TI 工程师面临的问题是、在 GVDD 通电之前、MCU 可以驱动输入(使用3.3V 或5V 逻辑)。 这种情况可能发生在复杂系统中、因为电机电源启用的时间比 MCU 晚一点。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian、Rhea:  

    好主意-当器件的 GVDD 主电源未通电时、Alicia 和团队会同步并返回到您和 Rhea、其中包含有关 INHx/INlx 输入引脚额定值的更新注释。

    最可能的答案是 INHx/INLx 引脚的额定电压大约为6V-7V、但我们可以确认。  

    此致、  
    Andrew