您好!,
客户使用 DRV8300D、想要了解当 GVDD 的输入电压为0V 时逻辑引脚(INHx、INLx)电压可承受多大的 V 值?
非常感谢~á
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!,
客户使用 DRV8300D、想要了解当 GVDD 的输入电压为0V 时逻辑引脚(INHx、INLx)电压可承受多大的 V 值?
非常感谢~á
尊敬的 Rhea:
GVDD 的建议运行条件为5V 最小值和20V 最大值:

任何低于该值的电压都可能触发 GVDD 欠压事件:

如果发生 GVDD 欠压锁定、则会禁用所有外部 MOSFET、在提供合适的 GVDD 电压之前、器件不会开始正常运行。


客户还想知道8300逻辑引脚输入的形式是什么
INHx 和同相 INLx 具有无源下拉结构、而反相 INLx 是无源上拉:

此致!
~Alicia
根据手册当 VGVDD 等于0V 时,如果向引脚添加0.4V 电压,就有芯片损坏的风险?
我想 TI 工程师面临的问题是、在 GVDD 通电之前、MCU 可以驱动输入(使用3.3V 或5V 逻辑)。 这种情况可能发生在复杂系统中、因为电机电源启用的时间比 MCU 晚一点。
布赖恩