This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:无法获得开启的内部电压

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316ZTEVM, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1228420/mct8316z-q1-unable-to-get-internal-voltage-to-turn-on

器件型号:MCT8316Z-Q1
主题中讨论的其他器件:MCT8316Z、MCT8316ZTEVM

你好。

我正在尝试对利用 MCT8316Z IC 驱动三相直流电机的定制 PCB 进行故障排除。 我在下面附上了原理图以供参考(有一些修改突出显示)。 我看到的问题是 AVDD 引脚(内部稳压器)从不会达到3.3V。 原始设计由外部稳压器(原理图中的 VCC)上拉 nFault 引脚(编号22)、但在进一步阅读数据表(尤其是有关 IC 进入测试模式的部分)后、我们修改 PCB、将 nFault 引脚上拉至 AVDD (引脚25)。 但我们在 AVDD 上仍然看不到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您在电机驱动器 E2E 论坛上提出问题。 在原理图中可以看到、我想强调几点。  

    1.看起来您已经解决了 nFAULT 上拉电阻器问题!

    FGOUT 还需要从外部上拉至1.8V 至5.0V

    3.对于 nSLEEP,当该引脚为逻辑低电平时,该器件将进入低功耗睡眠模式。 它需要一个高达1.8V 至5.0V 的外部上拉电阻。 我无法确定原因、但这可能是器件卡在睡眠模式下导致 AVDD 出现问题的原因。 取决于该 DY 节点的位置。

    4. CBK - TI 官方数据表建议的额定电压为2x VM (在本例中为48V、而原理图上为35V)。

    尝试实施这些更改、看看这是否可以解决问题。 另外、请参阅我们的 MCT8316ZTEVM 原理图和布局、它位于此处的工具文件夹中: https://www.ti.com/tool/MCT8316ZTEVM

    请查看此页位置屏幕截图:

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    关闭此线程似乎最新的响应已解决您的问题。

    如果是这种情况、请将该主题标记为已解决-如果需要进一步的调试支持、您可以点击"Ask a related question"来重新打开主题。

    谢谢、此致、
    Andrew