主题中讨论的其他器件:MCF8316A
您好、TI 专家!
我在使用 MCF8316A GUI 时面临问题。 它会显示连接问题并提示重新启动 GUI。
我 也尝试过离线 GUI 版本1.1.8.1.1.9和云版。 离线 GUI 版本1.1.8以前可以正常工作。 但现在一切都不起作用。
随附的错误屏幕截图适用于云 GUI、但离线版本也观察到相同的错误。
还附上了我能够成功运行电机的 EVM 设置文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家!
我在使用 MCF8316A GUI 时面临问题。 它会显示连接问题并提示重新启动 GUI。
我 也尝试过离线 GUI 版本1.1.8.1.1.9和云版。 离线 GUI 版本1.1.8以前可以正常工作。 但现在一切都不起作用。
随附的错误屏幕截图适用于云 GUI、但离线版本也观察到相同的错误。
还附上了我能够成功运行电机的 EVM 设置文件。
您好 Vishnu:
将 USB 连接到计算机后、LED D6亮起红色。 当左下方出现"Hardware Connected"消息时、指示灯开始闪烁。
如果我尝试导入保存的寄存器.json 文件或、则会弹出错误屏幕
当我点击顶部中心的"Read from EEPROM"按钮时、 左下角显示红色消息"Initial Read Failed"。 然后会弹出 GUI 错误。
我已附加了硬件连接成功而 EEPROM 读取失败时的两个屏幕快照。
如果您需要更多信息来解决此问题、请告诉我。
谢谢。 
尊敬的 Rahul:
非常感谢您的详细信息。 EVM 上的 MCF8316A IC 没有响应。
此致、
Vishnu
Andrew、您好!
问题仍在继续。 当我在 GUI 上点击" Find adress "时、连接良好、而且我也能通过旋转执行导引调优。
但是、如果我尝试读取任何寄存器、则会遇到 GUI 连接问题。 EVM 的行为现在是随机的、我需要更多的时间来解决该问题。
对上一次答复中 Vishnu 的问题的答复:
1.所有电压均正确、如上所述。
2.当我收到的时候,我能够把电机从盒子里旋转出来。
3.找到地址有效,我可以浏览引导式调整,但任何读取寄存器的尝试都会给我带来 GUI 连接问题。 IM 不执行自动读取、因为我已经知道它不适用于此 EVM。
4.我也尝试过离线 GUI 1.1.8、1.1.9和云 GUI。
您是否建议我更新 EVM 上的 MSP430固件? 这是一个已知问题吗?
对上一次答复中 Vishnu 的问题的答复:
1.所有电压均正确、如上所述。
2.当我收到的时候,我能够把电机从盒子里旋转出来。
3.找到地址有效,我可以浏览引导式调整,但任何读取寄存器的尝试都会给我带来 GUI 连接问题。
4.我也尝试过离线 GUI 1.1.8、1.1.9和云 GUI。
请告诉我。